This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7321-Q1:ISO7321问题

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7321-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/650695/iso7321-q1-iso7321-issue

器件型号:ISO7321-Q1

你(们)好  

 我在   风扇控制和监控器中使用了 ISO7321、ISO7321-Q1用于隔离高电压域和低电压域、低电压域为3V3、GND 为数字接地、高电压为5V、GND 为-48V (风扇阵列电源为0V)、有关详细信息、请参阅 请参见图1。

  

                        图1.

 但到目前为止、至少有5个芯片损坏、高压圆顶(引脚5、6、7、8短接在一起、引脚7黑)、但有时引脚7 短接、而 PIN8短接在一起、

顺便说一下、如果发生这种情况、电源上的保险丝总是会损坏。

请帮助我解决问题、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您与我们一起查看并分享原理图。 我们已经对其进行了研究,并提出了以下意见和问题。

    1) 1) ISO7321提供从 Vcc1/GND1侧到 Vcc2/GND2侧的高压隔离。 但是、在每侧局部上、电压必须< 6V。 也就是说,在引脚1和4之间,电压< 6。 引脚5-8也是如此、电压必须小于6V。 否则、可能会发生灾难性损坏、这可能是您看到的情况。 这记录在数据表的绝对最大额定值部分(第6.1节)

    2) 2)是否可以共享风扇模块 U3的任何其他原理图和器件型号? 我们想看看是否有任何其他组件连接到 ISO7321的引脚6和7。

    3) 3)您是否碰巧知道保险丝是否首先跳闸或零部件是否首先损坏?
    您可能会在引脚6、7上看到高电压应力-->损坏部件-->引脚内部短接至电源(或 GND)-->产生高短路电流-->保险丝跳闸;

    当风扇被插入/打开时会发生一个单独的高电流事件-->保险丝跳闸并打开-->引脚6上出现高电压(48V)-->芯片 ABS 最大违规会对部件造成应力和损坏。

    4) 4)建议您考虑:保险丝 F1的更安全位置应在"Vcc_48V"和风扇的局部去耦电容 C2的顶部板之间。 这样、C2将与风扇直接并联、并直接连接到一侧的接地端(而不是通过保险丝)、从而提供更好的性能。 更重要的是、在新位置、如果保险丝 F1由于高电流而打开、它将防止高电压应力出现在芯片上、并更好地保护它。


    谢谢、此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Abhi
    感谢你的帮助
    1)我确定两侧电压都<6V、在引脚1和4之间、电压为3.3V、而在另一个外、电压为5.25V
    2)对于风扇监视器和控制装置,这是完整的原理图,没有任何其他组件,就像图1一样,U3是风扇装置
    3)因为损坏是在短时间内完成的、所以我不确定顺序
    4)我觉得这是一个很好的建议,但是我无法验证,因为 PCBA 已经完成,而且这个问题不是每个电路板上每次都出现

    否则,我会发现,如果芯片损坏,风扇也必须损坏,如果芯片正常,但我在风扇连接器上插入了坏的风扇,则芯片立即损坏。

    你能给我另一个建议吗? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    另一个实验/建议是在引脚6和7 w.r.t GND2上使用保护/钳位二极管(6V 齐纳二极管)。 这将保护引脚、如果二极管被激活、那么您可以确保它们上仍然从某个位置出现高压应力。

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我会按照你的建议尝试