This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:运行期间的 SDIO 电平转换时钟下降

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, TXS0206A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1496705/txs0108e-q1-sdio-level-shifting-clock-drooping-during-operation

器件型号:TXS0108E-Q1
Thread 中讨论的其他器件:CC3301TXS0206A

工具/软件:

你(们)好  

我使用 TXS0108进行 Microchip DSP 3.3V (ATSAMA5D27C-CNR)和 TI WIFI 芯片1.8V (CC3301)之间的 SDIO 通信

在1.8V 侧、对于所有6个 SDIO 信号、我具有一个10k Ω PU 电阻

使用示波器对信号进行采样时、我注意到来自 MPU 的3.3V 时钟和 LS 之后的1.8V 时钟运行 正常

但当我更改其中一个数据或 CMD 信号时、我会在1.8V 时钟侧的时钟上升期间看到压降

Pic1 -时钟看起来正常、数据或 CMD 不变:

Pic2 -当 CMD 信号发生变化时、1.8V 时钟电压下降

Pic3 - 数据信号发生变化时1.8V 时钟压降

Pic4-我还在 CMD 更改期间测量了1.8V LS 电源并使其保持稳定

请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中未显示去耦电容器。 添加它们。 您确切地在哪里测量了电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我在引脚2、19旁边有去耦电容器、只是在原理图中缺失了

    我在去耦电容器上同时测量了3.3V 和1.8V -未测量到它们上的压降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mata:

    除了 Clemens 建议外、 建议移除外部上拉电阻器、因为器件已经有内部上拉电阻器。 本原理图中是否有任何未显示的上拉/下拉电阻器?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    在所有6个信号(CLK、CMD、DATA)中、电平转换器的任一侧都没有上拉或下拉电阻器。
    此外、串联电阻为0欧姆。

    另一个问题:
    如下图所示、CMD_1.8V 线路的空闲状态为1.8V。 但是、当通信开始时、它无法达到1.8V。
    你知道为什么吗?






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我使用8通道示波器检查了 SDIO 信号、并测量了1.8V 侧的信号。

    似乎不仅在转换 CMD/数据线时、而且在这些线空闲时都会出现时钟压降问题。
    请参阅下面的 PIC







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    第一篇文章中的原理图提到 A 侧所有端口上都有10k Ω 上拉电阻、但您最新的响应提到每一侧都没有上拉/下拉电阻。 哪一项是正确的?  您能否验证电源是否未钳位、并为器件运行提供足够的电流、尤其是在所有通道切换时? 这种异常现象在中会出现多少个器件?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack

    在乞讨我使用了10千欧- 1图片
    之后,你建议我删除 PU 和我做了 SO-2s 图片

    我直接在100nF 耦合电容器上测量1.8V 和3.3V LS PS -我没有看到任何压降

    我使用此 IC 测试2块不同的电路板、都存在此问题





    1.8V LS 测量:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    我已直接在100nF 耦合电容器上测量1.8V 和3.3V LS PS -我没有看到任何电压降

    那么电源本身呢? 是否有可能 因偶然切换多个通道期间器件的最大电流消耗而限制电流?

     在数据信号进入之前、时钟信号工作正常是很奇怪的。 此处的布线长度条件和出现串扰的可能性如何? 时钟频率 也显示得相当快、(>CRE) 50MHz 您是否可以确认该值?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    主 PS 也不受限制
    CLK 频率= 48MHz (
    我只看到1V8侧存在此问题。 LS 和 CC3301之间的距离很短(大约500mil)




    谢谢
    Matan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    该器件支持高达70Mbps/ 35MHz 的速率以实现1.8V 至3.3V 的转换。 我们可以尝试降低 DR 来帮助解决 SI 问题吗?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能解释一下35MHz 的方式吗?

    如果我不正确设置:

    我有4条数据线 X 48MHz 时钟= 200Mbps、这意味着我超出了最大数据速率

    因此、对于我的情况、我需要:

    70Mbps/4数据线 = 17.5MHz 时钟

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    为通道指定了最大数据速率、因此 35MHz 该电压角下每通道支持的最高数据速率为70Mbps/DDP。 如果我们降低 CLK 频率、会对 SI 进行任何更新?


    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们将 clk 更改为15MHz

    没有任何改善

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    感谢捕获新波形。 根据当前设置、CLK 引脚上似乎仍然有相当大的噪声。 请注意、我们的产品系列中还有一个用于 SDIO 信号的6通道应用特定转换器、具有专门设计用于提升 CLK 边沿的缓冲通道:TXS0206A。  www.ti.com/.../txs0206a.pdf

    此致、

    插孔