Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17-Q1, SN74LVC1G17
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G07-Q1 《Thread 中讨论的其他器件:SN74LVC1G17-Q1、 SN74LVC1G17》
工具/软件:

尊敬的 TI:
在两个连接的电路中、哪一个(也是 R2和 R4值)更适合驱动 LED?
SN74LVC1G07QDBVRQ1缓冲器能否驱动 电路中的 TLX9175J LED 15–25 mA (正向电流范围)?
SN74LVC1G07QDBVRQ1缓冲器能否驱动 电路中的 TLX9175J LED 15–25 mA (正向电流范围)?