This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07-Q1:单通道缓冲器用于驱动光耦合器的 LED

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17-Q1, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1505689/sn74lvc1g07-q1-single-channel-buffer-drive-the-led-of-optocoupler

器件型号:SN74LVC1G07-Q1
《Thread 中讨论的其他器件:SN74LVC1G17-Q1SN74LVC1G17》

工具/软件:

尊敬的 TI:
在两个连接的电路中、哪一个(也是 R2和 R4值)更适合驱动 LED?
SN74LVC1G07QDBVRQ1缓冲器能否驱动 电路中的 TLX9175J LED 15–25 mA (正向电流范围)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开漏输出无法驱动 LED 的阳极。

    反转逻辑并驱动阴极、或使用 SN74LVC1G17-Q1等具有推挽输出的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、ladisch、

    谢谢!

    它现在可以驱动光电二极管的 LED 吗?

    此致。

    Yaksh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaksh、

    是的、 SN74LVC1G17是推挽器件。

    此致、

    Ian