Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125-Q1, TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS6594-Q1、SN74LVC1G125-Q1
工具/软件:
您好、
项目名称: RN PCU
缓冲器/换档杆: CAXC4T774QRSVRQ1
原理图实现方式如下

由 NXP SoC 驱动由3.3V 和一个1.8V GPIO 供电的缓冲器。
NXP soc:
VOH (min)= 0.8* 1.8V = 1.44V
缓冲器/电平转换器:
Vih (min)= 2V
VOH、(min)= 2.3V
TI PMIC:
VIH = 1.26V
问题:
1.使用3.3V 缓冲器(CAXC4T774QRSVRQ1)时、是否可以驱动1.8V 输入??
2.在上述情况下是否通过了载荷分析??
如果您有任何疑虑、请告诉我。
此致
Tendulkar Selvam
现场应用工程师
爱尔兰 Tuam Valeo