This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, TXB0304, LSF0204, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1513937/lsf0204-lsf0204

部件号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: TXU0304、TXU0104、TXU0204 、TXB0304

工具/软件:

尊敬的团队:

我们在设计中使用 LSF0204

A 侧连接到 FT2232H IO (3.3V)、B 侧连接到 DUT IO (3.3V、2.5V、1.8V、1.5V)。 它在不同的电压下工作

我们将 LDO 用于3.3V 至 VREF_A 的电压、由于 B 侧电压会因不同的 DUT 而异、因此我将 VREF_B 连接到1.2V、即3.3V 的分压电压(通过使用1%的分压器、下拉电阻也有助于电流阱)

我在 VREF_B 处提供了上拉电阻(用于支持最大驱动强度)

如有任何意见,请提供您的意见

等待您的回复

此致、

Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该说明与原理图不匹配。 Vref_B 必须高于 Vref_A、因此原理图正确。

    对于强上拉电阻器、所有其他器件必须能够灌入上拉电流。

    这七个信号的方向是什么? TXU0104 /TXU0204/TXU0304更易于使用且更加稳健。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    很抱歉混淆

    B 侧连接到 FT2232H IO (3.3V)、一侧连接到 DUT IO (3.3V、2.5V、1.8V、1.5V)。 它在不同的电压下工作

    我们使用的 LDO 电压范围为3.3V 至 VREF_B、由于侧电压会因不同的 DUT 而异、因此我将 VREF_A 连接到1.2V、即从3.3V 开始的分压电压(通过使用1%的分压器、下拉电阻也有助于电流阱)

    TXU0104 /TXU0204/TXU0304数据速率为100Mbps、可进行3.6至1.8转换、驱动强度为12mA (5V 时)、这对于我们的应用来说太低了

    到目前为止、我们的一种设计中只有 LSF0204适用于具有良好驱动强度的30MHz (以及 FT2232H)。 但在 该设计中、B 侧的 PULL_UP 电压是固定的

    因此、请分享您对共享原理图的意见、考虑 突出显示的要求

    此致、

    Rohini

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是无源开关、没有任何驱动强度。

    您实际需要什么数据速率和驱动强度? (为什么您需要的不仅仅是12 mA?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    是的、使用 LSF 时、我们可以 使用 外部上拉电阻器固定驱动强度。 更新了以下说明

    数据速度为30MHz、经过3.3<->1.5V、1.8V、2.5V 和3.3V 电平转换

    信号通过8英寸以上的电缆 DUT 信号长度可能会因电路板尺寸而异(Avg:5")。 我们可能需要更高的驱动强度

    是否有任何理由不使用 LSF0204?

    此致、

    Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0204可能可以正常工作、但 TXU0304 会更好(作为单向缓冲器、信号更稳健且对称)。

    1.5V / 120 Ω= 12.5 mA、因此这些上拉电阻与 TXU 一样强大。 请注意、上拉电阻仅将信号驱动为高电平;低电平信号由其他器件驱动(所有这些器件都必须能够灌入3.3V 的12.5 mA 或27.5 mA)。

    如果您对长电缆有疑问、请在电缆的另一端添加缓冲区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clements、

    我们在其中一种 JTAG 设计中使用了 LSF0204

    它具有 VREF_A=1.8V (常量)和 VREF_B=3.3V 常量。 它可以无缝工作。 这就是我们在这个电路板上使用它的原因

    我们可以使用 TXB0304而不是 TXU。 这样我就可以获得封装兼容的器件、只需对设计进行少量更改

    以下是对 TXB0304/LSF0204兼容设计所做的更改

    关于 添加缓冲器、我们的器件应支持1.5V 至3.3V VCC、只有7个信号

    根据我们的要求(所选的8mA 和> 8mA 驱动强度)进行筛选后、只有 74LVC125A、74LVC126A 选项可供选择

    在数据表中、不太清楚它将在1.5V 电压下工作。 这里提到它在1.2V 时可以正常工作、然后第一行建议使用1.65V 至3.6V 电压

    此致、

    Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 的驱动强度为20 µA。 不要使用它。

    LVC 器件在1.65V 下正常工作;在低至1.2V 的较低电压下、只要输入不发生变化、输出就会保持在正确的电平。

    LxC 或 AXC 转换器可用作整个1.5V…范围内的缓冲器 3.3V 范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    LXC/AXC 在1.5V 至3.3V 转换时支持的最大信号频率是多少

    无法在数据表中获取此信息

    此致、

    Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表未指定此值。 基于传播延迟的安全估算值为1/6ns≈166Mbps = 83 MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我注意到我们的一个电路板使用 FT2232H+ SN74 AXC 4T774PWR、它在30MHz 不工作

    此致、

    Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohini:

    您是否有捕获输入/输出信号的波形或原理图来进一步调试无法正常工作的 AXC4T774?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    由于该板不在我身边、我现在无法获得结果。 但我很快会尝试将其分享给您

    根据 Clemen 的输入、我们在设计中添加了 TXU0304选项。 如果我们可以继续这样做、请告诉我。 U10和 U11将是 DNI。 如果 LSF 无法正常工作、我们会使用它

    此致、

    Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    根据您的输入、我们在设计中添加了 TXU0304选项。 如果我们可以继续这样做、请告诉我。 U10和 U11将是 DNI。 如果 LSF 无法正常工作、我们会使用它

    此致、

    Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Clemens