请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53015 工具/软件:
你(们)好 我指的是 TPS53015的推荐应用电路(数据表中的图18)、并且对标记为 R7的电阻器有一些问题。

问题1: 在参考原理图中、R7显示为2.05Ω 电阻器。 您能解释一下该电阻器在电路中发挥的作用吗?
问题2: 将 R7替换为标准2.0Ω 或2.1Ω±1%电阻器是否会显著影响器件的性能或稳定性?
感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.