This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:有关&&39;R7;#39;TPS53015建议电路中的价值和作用的咨询

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1523079/tps53015-inquiry-regarding-r7-value-and-role-in-tps53015-recommended-circuit

器件型号:TPS53015

工具/软件:

你(们)好 我指的是 TPS53015的推荐应用电路(数据表中的图18)、并且对标记为 R7的电阻器有一些问题。

问题1: 在参考原理图中、R7显示为2.05Ω 电阻器。 您能解释一下该电阻器在电路中发挥的作用吗?

问题2: 将 R7替换为标准2.0Ω 或2.1Ω±1%电阻器是否会显著影响器件的性能或稳定性?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    明天做出响应

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    由于这是分立式控制器、并且电阻器有助于滤除 SW 引脚上的任何噪声 、这在很大程度上取决于电路板的布局

    谢谢你

    Savith