器件型号: CD4047B
30 多年来、我一直使用 CD4047。 我刚刚遇到了一个非常奇怪的异常。 我使用了一系列的三 4047 在一个渐进的定时顺序。 我使用的是单稳模式。 第一个芯片配置为正边沿触发器。 以下两个级配置为负边沿触发器。 电路按预期工作。 然后、我修改了计时分量并添加了一个新的前端计时脉冲。 该设计中添加了新的前端、以便于计时器在外部触发。 我添加了一根能够在用于校准的板载振荡器之间切换的跳线。 异常的性质:
由于上述修改、第一个单稳态电路正常工作、下一个单稳态输出稳定的高电平。
我咨询了 Grok、寻求故障排除建议。 它指出、单稳态负边沿触发器往往是温带触发器。 我实现了建议,但一直无法让 OneShot 功能.
该电路构建在 Radio Shack 276-168B 试验电路板 PCB 上。
我已经尝试用不同的制造日期芯片替换 4047、结果相同。
我已多次验证接线是否正确。
我卸下了第三个芯片以查看这是否是导致问题的原因。 没有变化。
我在第一个单稳态触发器和第二个单稳态触发器之间添加了一个 CD40106。 没有变化。 
这是编译后的原理图。