This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4067-Q1:CD74HCT4067-Q1 开关噪声

Guru**** 2811565 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4067-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1602737/cd74hct4067-q1-cd74hct4067-q1-switching-noise

器件型号: CD74HCT4067-Q1

您好:  

  在我们的项目中、我们使用 CD74HCT4067-Q1 作为 16 个 ADC 的开关。 我们发现、在特定的开关时刻、通用 IO 上发生了过冲、从而影响后续的 ADC 检测。 有什么好的解决方案吗?

image.pngimage.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    查看原理图:

    VCC 在范围内、I/O 信号也在范围内。

    几个问题。

    能否提供输入的示波器屏幕截图?
    从输入器件到多路复用器的布线长度是多少?

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arya、

      对于输入:

        

     迹线为:μ m

       

    我认为我们的布线和输入信号是正常的;问题发生在芯片开关过程中。 是否有任何合理的方法来缓解这种情况? 另一方面、我尝试在输入端添加一个 1K~100K 串联电阻、以抑制输入信号中的瞬态变化、但它没有帮助。 我是否应该考虑在输出信号(通信 IO)上添加一个串联电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    您前面提到过冲在某些开关时刻发生、这是否意味着过冲不会一直发生?  

    您以多快的速度切换?

    是的我同意、您 可以 在公共 IO 引脚上添加一个电阻器来 测试 这样是否有用。

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这个过冲不会永远持续;它仅在特定通道切换期间短暂发生、与下图类似。 我们的通道开关速度为 5ms。 除了向常见 I/O 添加串联电阻外、我们是否还需要注意任何其他方法或要点?

    今天、我尝试在公共 I/O 引脚上添加一个 1K 串联电阻、并且过冲似乎要小得多(请参阅第二张图)。 然而、通用 I/O 信号的上升时间明显更慢(这是预期情况)。 因此、我想问是否有其他方法可以解决这种过冲问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    这个电阻器似乎有所帮助。 您是否测试了其他电阻值、以找到可接受的上升时间?

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Arya

       我们将尝试找到最合适的电阻值。 您能否解释一下为什么会发生过冲? 数据表未提及添加串联电阻。 这种现象是否合理? 是否发生在其他客户身上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:  

    这种情况并不常见、但可能会由于布线电感而发生过冲。 有时、使用探头进行测试时、它们会增加不必要的电感、而在实际工作条件下则不会出现这种情况。 电流的快速变化可能会导致过冲/下冲。 我们提供了一个 常见问题解答 、其中涉及一些解决方案。  

    谢谢您、

    Arya