This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:SN74AXC8T245 使用说明

Guru**** 2892950 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74AVC4T245, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1629932/sn74axc8t245-sn74axc8t245-usage-clarification

器件型号: SN74AXC8T245

尊敬的 Texas Instruments 团队:

我计划在我的设计中使用 SN74AXC8T245 进行电压电平转换。

我的设置:

  • VCCA = 3.3V(因为 OE 和 DIR 以 3.3V 为基准)
  • VCCB = 1.2V
  • 用于 SPI 信号和正常 GPIO。

我的计划:

  • 使用 4 个通道进行升压转换 (1.2V 至 3.3V)
  • 使用 4 个通道进行降压转换 (3.3V 至 1.2V)

我有几个疑问:

  1. 在 TI 网站中、RGMII 作为此 IC 的应用。 我是否可以将该 IC 也用于 SPI 和 GPIO?  
  2. 数据表指出、仅当 VCCA 和 VCCB 都至少为 1.4V 时、同步升降转换才有效
    但在我的例子中、VCCB 是 1.2V
    那么、我是否仍可以同时使用 4 个信道进行向上计数、同时使用 4 个信道进行向下计数?
  3. 如果不建议执行上述操作、会发生什么问题?
  4. 对于这个用例、有什么更好的器件建议?

请澄清。

感谢您的支持。

 

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kethan、

    请查看下面的答案:

    可以、此器件可用于 SPI 和 GPIO 信号

    2、3。 我正在尝试找到有关“VCCA 和 VCCB 都至少为 1.40V“注释的更多信息。 由于数据表中列出了这一点、因此如果您尝试在 VCCB = 1.2V 时执行同步升压和降压转换、我不建议使用该器件。

    4. 对于 SPI、我建议 SN74AVC4T774;对于 GPIO、我建议 SN74AVC4T245。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    由于 PCB 空间是一个问题、我们打算使用此电平转换器。 您能否优先获得有关数据表中所述声明的更多信息?

    我还附上了一个主题的屏幕截图、其中一些用户在论坛上之前讨论了该主题。

    此致、

    Kethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kethan、

    我还在等待团队的回应。 感谢您的理解。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kethan、

    我就这一主题与团队进行了讨论。 它们在某些极端工艺、电压和温度角中提到、器件可能会出现输出干扰。 但是、我被告知、在正常运行条件下不太可能出现这种情况。  

    根据这些信息、您可以使用低于 1.4V 的电源电压而不会出现任何问题。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您的更新。

    您能否告诉我们您所指的具体极端条件、以便我们在设计中做好准备或实施任何必要的措施?

    此致、

    Kethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kethan、

    我所指的仿真角在工作温度和电源电压范围内。 只要将 AXC 保持在建议条件范围内、就不会出现任何问题。

    此致、

    Josh