Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74AVC4T245, SN74AVC4T774
器件型号: SN74AXC8T245
尊敬的 Texas Instruments 团队:
我计划在我的设计中使用 SN74AXC8T245 进行电压电平转换。
我的设置:
- VCCA = 3.3V(因为 OE 和 DIR 以 3.3V 为基准)
- VCCB = 1.2V
- 用于 SPI 信号和正常 GPIO。
我的计划:
- 使用 4 个通道进行升压转换 (1.2V 至 3.3V)
- 使用 4 个通道进行降压转换 (3.3V 至 1.2V)
我有几个疑问:
- 在 TI 网站中、RGMII 作为此 IC 的应用。 我是否可以将该 IC 也用于 SPI 和 GPIO?
- 数据表指出、仅当 VCCA 和 VCCB 都至少为 1.4V 时、同步升降转换才有效
但在我的例子中、VCCB 是 1.2V
那么、我是否仍可以同时使用 4 个信道进行向上计数、同时使用 4 个信道进行向下计数? - 如果不建议执行上述操作、会发生什么问题?
- 对于这个用例、有什么更好的器件建议?
请澄清。
感谢您的支持。