This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC00-SP:IBIS 模型的问题为 2.5V

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54AC00-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1642365/sn54ac00-sp-issue-with-ibis-model-at-2-5v

器件型号: SN54AC00-SP

您好、

两年前、我就 2.5V SN54AC00-SP IBIS 模型的问题联系了 TI。 该问题尚未解决、我们的客户现在需要模型进行仿真。 您是否获得了该模型的修复或任何更新版本? 请参阅我两年前发布的问题主题:

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行 IBIS 模型时出现错误:

    警告 — 模型 OUT_2.5V:【上升波形】
    当[R_夹 具]= 50 欧姆且[V_夹 具]= 0V 时
    的典型列直流端点为 0.00V 和 2.07v、但是
    对模型的 I-V 表施加等效负载可得出
    不同电压(–0.00V 和 1.95V)、
    差值分别为 0.00%和 6.44%。
    由 hpeesofsim 在 IBIS 文件`H:/LTRINH/miscellaneous/simulation/IBIS_models/TI/sn54ac00w_sp_2V5_3V3_5V.ibs 中检测到警告
    在网表平坦过程中。
    警告 — 模型 OUT_2.5V:【上升波形】
    [R_夹 具]=50 欧姆且[V_夹 具]=2.5V 时
    的典型列直流端点为 0.66V 和 2.50v、但
    对模型的 I-V 表施加等效负载可得出
    不同电压 (0.48V 和 2.50V)、
    差值分别为 8.93%和 0.00%。
    由 hpeesofsim 在 IBIS 文件`H:/LTRINH/miscellaneous/simulation/IBIS_models/TI/sn54ac00w_sp_2V5_3V3_5V.ibs 中检测到错误
    在网表平坦过程中。
    错误 — 模型 OUT_2.5V:【下降波形】
    当[R_夹 具]= 50 欧姆且[V_夹 具]= 0V 时
    的典型列直流端点为 0.00V 和 2.54v、但是
    对模型的 I-V 表施加等效负载可得出
    不同电压(–0.00V 和 1.95V)、
    差异分别为 0.04%和 30.31%。
    状态/摘要
    hpeesofsim (*) 511.update1.0 2019 年 11 月 21 日,薄荷版本 5.
    (64 位 Windows 构建时间:2019 年 11 月 22 日星期五 03:45:24 +0000)
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    仿真完成、但有错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lang:

    我们 可能无法在此处收集 2.5V 数据、因此我们可以最好进行外推。 您是否可以附加您当前使用的型号版本、我可以查看是否可以修复它?

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将模型粘贴为此处的文本吗? 我看不到附加文件的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lang:

    您可以单击插入按钮、然后单击显示“图像/视频/文件“的选项卡:

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sn54ac00w_5F00_sp_5F00_2V5_5F00_3V3_5F00_5V.ibs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lang:

    给我一天时间来研究这个,我会看看我是否能解决它

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lang:

    请尝试一下、我认为它应该起作用。

    问题是文件中的 I-V 表是根据 3.3V/5V 数据推断得出的、但 2.5V 文件的波形表只是从 3.3V 波形复制粘贴而来、因此 I-V 和波形表不一致。

    我删除了 2.5V 波形表、因此它应简单地使用 I-V 表来了解 DV 行为并估算瞬态边沿速率。

    e2e.ti.com/.../4747.sn54ac00w_5F00_sp_5F00_2V5_5F00_3V3_5F00_5V.ibs

    此致、

    Malcolm