Other Parts Discussed in Thread: SN54AC00-SP
器件型号: SN54AC00-SP
您好、
两年前、我就 2.5V SN54AC00-SP IBIS 模型的问题联系了 TI。 该问题尚未解决、我们的客户现在需要模型进行仿真。 您是否获得了该模型的修复或任何更新版本? 请参阅我两年前发布的问题主题:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN54AC00-SP
器件型号: SN54AC00-SP
您好、
两年前、我就 2.5V SN54AC00-SP IBIS 模型的问题联系了 TI。 该问题尚未解决、我们的客户现在需要模型进行仿真。 您是否获得了该模型的修复或任何更新版本? 请参阅我两年前发布的问题主题:

运行 IBIS 模型时出现错误:
警告 — 模型 OUT_2.5V:【上升波形】
当[R_夹 具]= 50 欧姆且[V_夹 具]= 0V 时
的典型列直流端点为 0.00V 和 2.07v、但是
对模型的 I-V 表施加等效负载可得出
不同电压(–0.00V 和 1.95V)、
差值分别为 0.00%和 6.44%。
由 hpeesofsim 在 IBIS 文件`H:/LTRINH/miscellaneous/simulation/IBIS_models/TI/sn54ac00w_sp_2V5_3V3_5V.ibs 中检测到警告
在网表平坦过程中。
警告 — 模型 OUT_2.5V:【上升波形】
[R_夹 具]=50 欧姆且[V_夹 具]=2.5V 时
的典型列直流端点为 0.66V 和 2.50v、但
对模型的 I-V 表施加等效负载可得出
不同电压 (0.48V 和 2.50V)、
差值分别为 8.93%和 0.00%。
由 hpeesofsim 在 IBIS 文件`H:/LTRINH/miscellaneous/simulation/IBIS_models/TI/sn54ac00w_sp_2V5_3V3_5V.ibs 中检测到错误
在网表平坦过程中。
错误 — 模型 OUT_2.5V:【下降波形】
当[R_夹 具]= 50 欧姆且[V_夹 具]= 0V 时
的典型列直流端点为 0.00V 和 2.54v、但是
对模型的 I-V 表施加等效负载可得出
不同电压(–0.00V 和 1.95V)、
差异分别为 0.04%和 30.31%。
状态/摘要
hpeesofsim (*) 511.update1.0 2019 年 11 月 21 日,薄荷版本 5.
(64 位 Windows 构建时间:2019 年 11 月 22 日星期五 03:45:24 +0000)
----------------------------------------------------------------------------------------
仿真完成、但有错误。
e2e.ti.com/.../sn54ac00w_5F00_sp_5F00_2V5_5F00_3V3_5F00_5V.ibs
尊敬的 Lang:
请尝试一下、我认为它应该起作用。
问题是文件中的 I-V 表是根据 3.3V/5V 数据推断得出的、但 2.5V 文件的波形表只是从 3.3V 波形复制粘贴而来、因此 I-V 和波形表不一致。
我删除了 2.5V 波形表、因此它应简单地使用 I-V 表来了解 DV 行为并估算瞬态边沿速率。
e2e.ti.com/.../4747.sn54ac00w_5F00_sp_5F00_2V5_5F00_3V3_5F00_5V.ibs
此致、
Malcolm