请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/574937/lsf0108-output-impedance
部件号:LSF0108LSF0108部件的输出阻抗是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
您的问题有一个难解答,可能不是您所期望的。 LSF0108没有有源输出驱动级,因此(传统意义上)它没有输出阻抗。
当输入设备驱动低电平时,LSF0108将像一个闭合开关,Ron在数据表中指定。
为了获得输出阻抗,Ron 值基本上会添加到驱动输出处线路低电阻的阻抗中。
当输入驱动线路高电阻时,LSF0108进入高阻抗状态。 然后,输出具有由您选择的上拉电阻控制的阻抗。 例如,如果您使用330欧姆电阻,则输出的阻抗为330欧姆。
您能告诉我有关 您的申请的更多信息吗? 也许我可以提供帮助。