This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:输出阻抗

Guru**** 2771565 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/574937/lsf0108-output-impedance

部件号:LSF0108

LSF0108部件的输出阻抗是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的问题有一个难解答,可能不是您所期望的。  LSF0108没有有源输出驱动级,因此(传统意义上)它没有输出阻抗。

    当输入设备驱动低电平时,LSF0108将像一个闭合开关,Ron在数据表中指定。

    为了获得输出阻抗,Ron 值基本上会添加到驱动输出处线路低电阻的阻抗中。

    当输入驱动线路高电阻时,LSF0108进入高阻抗状态。  然后,输出具有由您选择的上拉电阻控制的阻抗。  例如,如果您使用330欧姆电阻,则输出的阻抗为330欧姆。

    您能告诉我有关 您的申请的更多信息吗?  也许我可以提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助! :)