This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH4T245:SN74AVCH4T245部分断电电流

Guru**** 2555170 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/585336/sn74avch4t245-sn74avch4t245-partial-power-down-currents

部件号:SN74AVCH4T245

您好,

我正在评估在TI数据表中为SN74AVCH4T245指定的部分断电电流。  我的测试结果与我对数据表的字面解释不相关。

部分断电泄漏电流指定为-2uA最大值。  在评估工业温度范围内(4个角-如果您愿意)断电电源的VCC和GND的VI的电流时,我观察到的值低于-2uA限制的4种情况中只有一种。  对于所有其它情况,电流均为“可忽略”,超出-2uA最大限制。

我想知道我的看法是否正确。  如果正确,最好对原因进行简短的物理解释。  如果它们不正确,最好详细说明测试设置条件:  

意见

VCCA断电(0V),VCCB 3.6V (VCCB断电和VCCA 3.6V时的结果相同)。  DIR和OE上的电压似乎并不在乎:

-40C: 输入电压为3.6V的ICCA在-85nA范围内(最大故障值为-2uA)

-40C: 接地端有输入的ICCA在-75nA范围内(故障-2uA最大值)

85C: 输入电压为3.6V的ICCA在-4uA范围内(最大通过次数-2uA)

85C: ICCA的GND输入处于-80nA范围内(最大故障值为-2uA)

(3.6V时室温度为~-150nA,GND时为~-70nA)

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    我对你的数据感到困惑。 为什么-85nA被视为失败? 它在-2uA规范内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI将-2uA指定为“最大”电流(未指定最小值)。  -85nA超出该最大值,并且“超出规格”。  

    如果-2uA为最小值,则-85nA应在规格范围内。  但是,一旦达到85C,电流将降至-2uA (现在为最小值)限制以下,并且超出规格。

    我不确定TI是否确切知道如何指定它。  我不确定我能做得更好。  我的想法是设计师不会在意是否有“可忽略”的电流。  关闭电源的电流正在下沉这一事实也是奇怪的。  设计人员需要知道,电源漏电流将随着温度的升高而"降低"(吸收更多电流)。  这对我来说很有意义,但数据表的指定方式是希望在所有温度下为吸入器2uA (吸入器2uA =-2uA)或更多提供电源。  我的调查结果并非如此。  我认为这是一件好事。  如果我的发现正确,我认为指定泄漏电流的更好方法是将其与最小值和最大值绑定(类似于引脚上的输入/输出电流泄漏)。  例如,最小值为-10uA,最大值为0uA  这样你就知道它总是会吸收电流,但它不会在整个温度范围内再吸收-10uA。

    我知道这不是很挑剔,但有些人担心测试结果不符合该字母的规格。  当发生这种情况时,他们想知道原因。  我只需要确认我的观察是意料之中的。  如果解释为什么断电的电源在VI高电流时会漏电,但在VI低电流时不会漏电,则会非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解和解释标准逻辑数据表(SZZA036)的3.3 部分说:

    所有电流都是根据进入集成电路各自端子的常规电流来定义的。 这意味着从相应终端流出的任何电流都被视为负值。

    除少数例外情况外,所有限制都是根据绝对数量公约规定的。 在本约定中,最大值是指一个类似符号值范围的较大数量限制;如果该范围同时包括正值和负值,则两个限制值都是最大值。 […]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-这消除了我的-2uA限制混淆。

    接通以测量85°C时的-2uA限值"超过"。  从电压转换 (SCEA030B)的图8中可以看出,电源泄漏规格是每个输入的,输入激活(高)。  我不能找到这一点。  我测量的是-4uA,所有4个输入均为"激活"。  我一次将它们拆分为一个高输入端,测量值为每个引脚-1uA,这在-2uA规格范围内。  我希望这是正确的方法(或者我可以将限制设置为-8uA)。