Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS1, SN74LVC1G14, SN74AUP1G14
您好,
我正在寻找一种电平转换器,它可以将0-3V脉冲输入转换为+2V 至-2V输出 摆动。 此脉冲以~1MHz至100MHz的频率切换。 但我们的工作循环非常小,为1MHz - 100MHz的~2 %。 根据电平转换器的可用性,我们可以选择1MHz-100MHz之间的任何一个频率。 请告诉我是否有任何级别的换档器可用。
此外,请告诉我是否有任何级别转换器接近此规格。

我们计划采用YZP套件。 我们有以下问题: