This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正电平转换器到负电平转换器

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS1, SN74LVC1G14, SN74AUP1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/605766/positive-to-negative-level-shifters

主题中讨论的其他部件:SN65LVDS1SN74LVC1G14SN74AUP1G14

您好,

我正在寻找一种电平转换器,它可以将0-3V脉冲输入转换为+2V 至-2V输出 摆动。 此脉冲以~1MHz至100MHz的频率切换。 但我们的工作循环非常小,为1MHz - 100MHz的~2 %。 根据电平转换器的可用性,我们可以选择1MHz-100MHz之间的任何一个频率。 请告诉我是否有任何级别的换档器可用。

此外,请告诉我是否有任何级别转换器接近此规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Premsagar:

    我担心TI的逻辑产品系列中没有任何部件直接做到这一点--您所描述的是差分发射器。 我在TI的其他组中见过一些LVDS发射器,但从来没有一个具有如此大的输出电压摆幅。  SN65LVDS1就是一个例子。

    我知道一条能满足您需求的电路。  您可以将其视为一种可能性:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但SN74LVC1G14的数据表显示,任何引脚上的最大负电压均为-0.5V。 如果我们应用-2V,是否可以?

    此外,数据表不讨论占空比限制。 我们的规范是实现2 % 占空比(例如10MHz)。 你能对此发表评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果接地引脚连接到-2V,则输入为-2V,则零件将其视为零差。 数据表值参考接地引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 谢谢!
    占空比如何? 我在数据表中看不到这方面的任何东西。 如果占空比为10MHz的2 % ,它是否会切换?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    10MHz时的2 % 占空比意味着大约500 MHz的操作--大多数逻辑器件只能处理~100Mhz,因此它不太可能以该速率干净地驱动输出。 遗憾的是,我不知道有什么设备能够处理这种速度。 您可以尝试从射频晶体管构建输出级。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后我们可以选择2MHz作为工作FQ,这意味着2 % 占空比为100MHz。 我们将此用于降压转换器应用。 此外,我们的此IC的输出负载没有数据表中提到的高。 我们的输出负载为~5pF。 因此,我相信我们应该能够在较高的FQ上运作。 请确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,理论上100MHz信号应该工作,但它可能不是最干净的。 只有5pF负载和短输出迹线,您会有更好的运气,但它可能仍不完美。 如果你甚至可以下降到1 MHz以获得50MHz的脉冲,那会好得多。
    但是,此时,它将真正取决于操作环境以及您对信号完整性的承受能力。
    基准测试将是确定它是否在您的系统中运行良好的最佳方式。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乐于助人!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的研究项目要求此芯片(SN74LVC1G14)为裸芯片格式。 我们是否有可能获得此芯片裸芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    遗憾的是,我们不能将此设备作为裸芯片随时提供。
    虽然我不确定您需要裸芯片的确切原因,但我想知道其中一个DSBGA设备是否适合您。
    对于这些设备,芯片基本上充当设备的包装,芯片的接合垫可通过设备底部的球获得。
    YZP或YZV软件包是否适合您?

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的项目侧重于缩小软件包。 我认为YZP软件包很适合我们。 我很快就会回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乐于助人!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我们计划采用YZP套件。 我们有以下问题:

    1)您建议我们使用哪种NMOS?  

    2)如果负载盖约为2-3pF,您对此IC (SN74LVC1G14)的功耗有何想法? 在数据表中,它被称为低功率,我只是想知道上述负载盖的编号。

    3) YZP和YZV包装有何区别? YZV与YZP相比是否有任何优势,因为只有4个引脚,而不是5个引脚?

    让我们知道哪种包装的寄生剂最少。

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)这是PMOS,我不能推荐它,因为TI不制造离散MOSFET,我还远不是离散MOSFET专家。 我建议您选择一种能够支持您的速度要求并具有最小寄生虫的产品。

    2)功耗是一个相当复杂的问题。  如果这是您主要关心的问题,我建议您切换到SN74AUP1G14,因为它是专门为最小功耗而设计的。  使用的功率可以使用以下公式计算:

    3)这两个软件包基于相同的WCSP技术,非常相似。 我建议使用4引脚YZV,除非您有理由使用5引脚YZP,因为它更节省空间。

    您可以在我们的网站上看到IBIS模型中的寄生差异。  我已经为您抓取了相关部分的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 此信息非常有用。 我想我们将订购带YZV封装(SN74LVC1G14YZVR)的IC。 如果我还有其他问题,我会回复您。