This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244:SN74AHCT244温度数据表问题

Guru**** 1220500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT244, SN74AHCT244-Q1, CD74HCT244
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/662565/sn74ahct244-sn74ahct244-datasheet-question-about-temperature

部件号:SN74AHCT244
主题中讨论的其他部件:CD74HCT244

您好,

    我对SN74AHCT244数据表中的温度有疑问。

  温度范围为-40至125。

但在规范的底部,它写了-40到85摄氏度。

官方网站的温度也为-40至85摄氏度。

这些温度意味着什么?

哪一项是工作温度?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wu,
    AHCT244的温度未延长至125C,因此建议的工作条件值不正确。 但是,我不知道为什么零件从未延期,因为同一系列中的所有类似零件都已更改为125C。

    我会将此错误标记为要更正,同时还会调查我们没有延长部件的原因。 感谢您提请我们注意此事。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,
    所以我只想确认SN74AHCT244PWR的工作温度是-40到85度吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wu,
    正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,
    我有一些问题需要您的帮助。
    您能否建议AHCT244系列温度,哪种温度可以达到125度?
    哪个逻辑IC可扩展至125度?
    在数据表中,如何区分扩展至125度?
    如果数据表标有85度和125度,如何区分扩展到125度?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wu,

    我将尝试回答上述每个问题:

    您能否建议AHCT244系列温度,哪种温度可以达到125度?

    SN74AHCT244-Q1 (汽车级)的额定温度为125C。

    还有一个额定温度为125C的CD74HCT244。

    哪个逻辑IC可扩展至125度?

    您可以通过进行参数搜索并选择"工作温度范围(C)"以仅包括额定温度为125C的零件来查找所有125C额定零件。

    下面是一个示例搜索: 125C评级的缓冲区

    在数据表中,如何区分扩展至125度?

    如果设备将125C列为额定温度,则已扩展为125C。

    如果数据表标有85度和125度,如何区分扩展到125度?

    这显然是一个错误,所以你应该问我,我会告诉你正确的值,并努力修复错误(这需要时间)。