请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AHCT244 主题中讨论的其他部件:, CD74HCT244
您好,
我对SN74AHCT244数据表中的温度有疑问。
温度范围为-40至125。
但在规范的底部,它写了-40到85摄氏度。
官方网站的温度也为-40至85摄氏度。
这些温度意味着什么?
哪一项是工作温度?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我对SN74AHCT244数据表中的温度有疑问。
温度范围为-40至125。
但在规范的底部,它写了-40到85摄氏度。
官方网站的温度也为-40至85摄氏度。
这些温度意味着什么?
哪一项是工作温度?
谢谢。
你好,Wu,
我将尝试回答上述每个问题:
您能否建议AHCT244系列温度,哪种温度可以达到125度?
SN74AHCT244-Q1 (汽车级)的额定温度为125C。
还有一个额定温度为125C的CD74HCT244。
哪个逻辑IC可扩展至125度?
您可以通过进行参数搜索并选择"工作温度范围(C)"以仅包括额定温度为125C的零件来查找所有125C额定零件。
下面是一个示例搜索: 125C评级的缓冲区
在数据表中,如何区分扩展至125度?
如果设备将125C列为额定温度,则已扩展为125C。
如果数据表标有85度和125度,如何区分扩展到125度?
这显然是一个错误,所以你应该问我,我会告诉你正确的值,并努力修复错误(这需要时间)。