Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT244, SN74AHCT244-Q1, CD74HCT244
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AHCT244 主题中讨论的其他部件:, CD74HCT244
您好,
我对SN74AHCT244数据表中的温度有疑问。
温度范围为-40至125。
但在规范的底部,它写了-40到85摄氏度。
官方网站的温度也为-40至85摄氏度。
这些温度意味着什么?
哪一项是工作温度?
谢谢。