主题中讨论的其他部件:TXB0104,
大家好,
客户收到如下紧急问题。 请您尽快提供反馈吗? 谢谢!
它们的工作条件是VCCA保持3.3V,而当系统处于休眠模式时,VCCB将降至0V。 根据数据表,在正常操作模式下,VCCA不应大于VCCB。 而TXB0104的电路在任一VCC关闭时都会禁用所有输出端口(VCA/B = 0 V)。 那么这是否意味着在这些情况下设备不会长期损坏(保持VCCA=3.3V,VCCB=0V)?
加电或断电的上升和下降时间是否重要? 上升和下降时间持续 毫秒。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
客户收到如下紧急问题。 请您尽快提供反馈吗? 谢谢!
它们的工作条件是VCCA保持3.3V,而当系统处于休眠模式时,VCCB将降至0V。 根据数据表,在正常操作模式下,VCCA不应大于VCCB。 而TXB0104的电路在任一VCC关闭时都会禁用所有输出端口(VCA/B = 0 V)。 那么这是否意味着在这些情况下设备不会长期损坏(保持VCCA=3.3V,VCCB=0V)?
加电或断电的上升和下降时间是否重要? 上升和下降时间持续 毫秒。
谢谢!
TXB本身不会损坏。 但会有漏电流流出VCCB;请参阅 TXS,TXB和LSF自动双向转换器的偏置要求。
您好,Ladisch,
谢谢! 我已将此文件标为红色。 我知道当VCCA>VCCB处于正常运行状态时存在漏电。 但TXB0104-Q1数据表也指出,当VCCA或VCCB = 0伏时。 TXB0104具有禁用所有输出端口的电路,EC表中显示的漏电流仅为10uA。 我们关注的是,它似乎是为通电而设计的,如果VCCB保持0V,而VCCA长期保持3.3V电压。 它是否会损坏VCCA和VCCB之间的正向二极管? 泄漏电流是否保持在10uA以内?
客户正在等待此信息以松开主板,所有其他部件均已就绪。 请您尽快回复吗? 非常感谢!
您好,Ladisch,
请对以下内容进行评论:
1.当VCCA>VCCB时,I/O端口和VCCB都将发生泄漏,正确吗?
2.您的意思是当VCCB = 0伏时,设备只能关闭I/O端口以避免I/O引脚中的大量泄漏。 但它不能关闭VCCA和VCCB之间的二极管,因此,这种二极管的热量会引起问题,并会为连接到VCCB的其他设备供电?
3. 如果项目2正确, 则在通电或断电时会有同样的问题,但考虑到通电或断电时间短,这是可以接受的, 正确吗? 如果是,可以接受多长时间的开机和关机时间?
4.我注意到下面的'A Guide to Voltage Translation with TXB Type Translators'(TXB型转换器电压转换指南)中对类似条件进行了描述。 它仅描述当VCCA=0V时I/O引脚上的关闭功能。 当VCCA>VCCB时,没有对VCCB泄漏的保护,正确吗?
感谢您的支持! 考虑到紧急性,如果您认为短电话更适合快速结束此案例。 请在今晚或明天的任何时候给我发送一个日历。 谢谢!
您好,Ladisch
对0104对TXB406.0067万TXB本身406.0067万本身显然不是危险的。 可接受的内容取决于您的电路。[/QUOT]1.为什么它对TXB本身并不危险? 如果VCC泄漏较大,是否存在损坏VCCA和VCCB之间的二极管的风险?
2. Ioff功能的用途是什么(当VCC=0V时关闭I/O引脚)? 它似乎可以保护某些东西免受如下所述的损坏? 它比VCCA和VCCB之间的二极管更容易损坏?
谢谢!