This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:VCCA开启,VCCB关闭

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1096008/txb0104-q1-vcca-is-on-and-vccb-stay-off

部件号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他部件:TXB0104

大家好,

客户收到如下紧急问题。 请您尽快提供反馈吗? 谢谢!

它们的工作条件是VCCA保持3.3V,而当系统处于休眠模式时,VCCB将降至0V。 根据数据表,在正常操作模式下,VCCA不应大于VCCB。 而TXB0104的电路在任一VCC关闭时都会禁用所有输出端口(VCA/B = 0 V)。 那么这是否意味着在这些情况下设备不会长期损坏(保持VCCA=3.3V,VCCB=0V)?  

加电或断电的上升和下降时间是否重要? 上升和下降时间持续 毫秒。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB本身不会损坏。 但会有漏电流流出VCCB;请参阅 TXS,TXB和LSF自动双向转换器的偏置要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch,

    谢谢! 我已将此文件标为红色。 我知道当VCCA>VCCB处于正常运行状态时存在漏电。 但TXB0104-Q1数据表也指出,当VCCA或VCCB = 0伏时。 TXB0104具有禁用所有输出端口的电路,EC表中显示的漏电流仅为10uA。 我们关注的是,它似乎是为通电而设计的,如果VCCB保持0V,而VCCA长期保持3.3V电压。 它是否会损坏VCCA和VCCB之间的正向二极管? 泄漏电流是否保持在10uA以内?

    客户正在等待此信息以松开主板,所有其他部件均已就绪。 请您尽快回复吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IOFF仅适用于I/O端口。 VCC泄漏电流大得多(如应用说明中所示)。 我不知道它在3.3 V正向电压下会传递多少电流,但可能太大(并会为连接到该电源的其他设备供电)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch,

    请对以下内容进行评论:

    1.当VCCA>VCCB时,I/O端口和VCCB都将发生泄漏,正确吗?  

    2.您的意思是当VCCB = 0伏时,设备只能关闭I/O端口以避免I/O引脚中的大量泄漏。 但它不能关闭VCCA和VCCB之间的二极管,因此,这种二极管的热量会引起问题,并会为连接到VCCB的其他设备供电?   

    3. 如果项目2正确, 则在通电或断电时会有同样的问题,但考虑到通电或断电时间短,这是可以接受的, 正确吗? 如果是,可以接受多长时间的开机和关机时间?

    4.我注意到下面的'A Guide to Voltage Translation with TXB Type Translators'(TXB型转换器电压转换指南)中对类似条件进行了描述。 它仅描述当VCCA=0V时I/O引脚上的关闭功能。 当VCCA>VCCB时,没有对VCCB泄漏的保护,正确吗?

      

    感谢您的支持! 考虑到紧急性,如果您认为短电话更适合快速结束此案例。 请在今晚或明天的任何时候给我发送一个日历。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. I/O端口泄漏被指定为Ioff。 VCC泄漏要大得多。

    2.是的。

    3.这对临时预算委员会本身显然并不危险。 可接受的内容取决于您的电路。

    4.正确。

    我不是TI员工。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch

    对0104对TXB406.0067万TXB本身406.0067万本身显然不是危险的。 可接受的内容取决于您的电路。[/QUOT]

    1.为什么它对TXB本身并不危险? 如果VCC泄漏较大,是否存在损坏VCCA和VCCB之间的二极管的风险?

    2. Ioff功能的用途是什么(当VCC=0V时关闭I/O引脚)? 它似乎可以保护某些东西免受如下所述的损坏? 它比VCCA和VCCB之间的二极管更容易损坏?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表描述了当VCCA = 0 V时发生的情况,因此似乎允许这样做。

    2. Ioff功能可保护连接到I/O引脚的设备。

    您应该使用真实的设备测试在这种情况下发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch

    感谢您的澄清!

    您能否联系BU团队以确认是否存在损坏VCCA和VCCB之间二极管的热风险? 我们不应该仅仅通过数据表中的模糊描述来得出结论。 其中可能没有考虑到某些因素。 这是我们最后需要确认的事情。

    我们不能测试它,因为一旦主板设计被修复,重建它需要时间和金钱。 客户完全不能接受。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是TI员工。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Terry,

    结论来自数据规格表:

    这表示VCCA引脚(ICCA)的最大电流为15 uA (当VCCA为3.6 V且VCCB为0 V时 )。这也说明了VCCB为3.3 V时的情况。在这些情况下,应该不会担心损坏。 要避免的情形是,系统的设计使VCCA始终大于VCCB,并且部件在该状态下运行。 在这种情况下,电流可能更高,并可能造成损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈 伯德,拉迪施,您好!

    感谢您的支持!