https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1036126/sn74hc125-voh-for-3-3vcc
器件型号:SN74HC125尊敬的专家:
客户在其应用中使用 SN74HC125并面临 VOH 输出电压电平问题。
它们为 Vcc 电源连接3.3V 电压、即使输出侧没有负载连接、也测量输出电压仅为3.1V。
我参考下面的 E2E 帖子。 如果没有负载连接、IOH 应该接近0并且输出侧的压降更小。
我的问题是、
1. 如果 Vcc=3.3V、3.1V 输出电压是否有意义?
2.如果是、如果没有负载连接、会导致输出电压下降的原因是什么?
本