This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC125:3.3VCC 的 VOH

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1036126/sn74hc125-voh-for-3-3vcc

器件型号:SN74HC125

尊敬的专家:

客户在其应用中使用 SN74HC125并面临 VOH 输出电压电平问题。

它们为 Vcc 电源连接3.3V 电压、即使输出侧没有负载连接、也测量输出电压仅为3.1V。

我参考下面的 E2E 帖子。 如果没有负载连接、IOH 应该接近0并且输出侧的压降更小。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/764984/faq-how-do-i-determine-the-output-voltage-voh-vol-or-output-current-ioh-iol-of-a-cmos-logic-device

我的问题是、

1. 如果 Vcc=3.3V、3.1V 输出电压是否有意义?

2.如果是、如果没有负载连接、会导致输出电压下降的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我知道的唯一一件事是、在逻辑器件的"高电平"状态输出上会导致压降、这是通过器件消耗的电流。 不过、电流不必从引脚流出即可通过正输出驱动器消耗。

    0.2V 的压降不大、但它表示流经正输出驱动器晶体管的电流至少为几毫安。

    器 件可能会损坏输出、从而通过 ESD 电路或低侧输出驱动器对地短路。

    正输出驱动器也可能已损坏-导致其比正常电阻更大、并以更小的电流流流流过该驱动器、从而使电压下降。

    如果器件已被更换、问题仍然存在、我猜是电路板上存在一些残余磁通或其他污染物、导致电流消耗很小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Maler

    输出引脚手动悬空、我们在悬空引脚上测量以检查电压电平。 否则、他可能会认为缓冲器输出侧存在额外的意外泄漏电流、并导致该问题。
    客户检查了几个 DUT、他们也有同样的问题、所以 他们认为 这不是唯一的情况。  
    ‘s损坏问题和“某些残余通量或其他污染物”,从他的角度来看,是否有可能导致此问题?

    已连接信号输入、信号输出及其电源电压的测量波形、供您参考。 您可以看到、信号输出上的电源电压为~3.25V、仅为~3.01V。

    JTCK 输入

    3.3V:电源

    JTCK 输出

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保所有其他输入均不悬空。

    当您通过强制将3OE 置为高电平来禁用输出时、输出是否在 t VCC 和 GND 上具有高阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clements

    客户 只将 U3118.8返工为手动悬空、此器件的其他引脚仍安装在 PCB 上、不悬空。

    客户 不确定它是否具有针对 VCC 和 GND 的高阻抗,因为我们没有禁用 Oe#1-4连接到 GND 的输出,因为它始终处于启用状态。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clements

    请帮您推荐。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Emrys 所说的、有一个电流在某个地方流动。

    您是否在芯片本身测量了 VCC? 输入信号的低电压将增加功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clements

    我提供了 VCC 的波形(3.3V:电源)。

    客户测量 VCC_3V3 (引脚14)。 您是否需要更多波形来观察?

    如果您需要有关该问题的更多信息、 请向我提出建议。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    最好看到电源和输出一起工作。

    假设电源在运行期间保持恒定、这是 输出在极轻负载(仅示波器探针)下下降0.24V、这向我表明输出可能损坏。 我建议与您的供应商一起启动 FA、以便更彻底地测试器件。