主题中讨论的其他器件: LSF0102-Q1
尊敬的团队:
MCU 的 TX/RX 为3.3V、但我的客户使用的 CAN 器件无法支持3.3V。
此器件是否可以申请 CAN 接口? 如果没有、您能帮我推荐一个吗?
谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
MCU 的 TX/RX 为3.3V、但我的客户使用的 CAN 器件无法支持3.3V。
此器件是否可以申请 CAN 接口? 如果没有、您能帮我推荐一个吗?
谢谢、此致、
雪利
嗨、Sherry、
好的、如果您仅使用 TXD 和 RXD 引脚、这更像是一种类似于 UART 的串行通信。 看起来电压电平是5V、我相信这里的传输速度相当低(<2Mbs)。 不过、我并不完全确定 CAN 应用中的 TX/RX 频率、因此如果 IIM 出错、请告知我。 否则、对于 TCAN1042、TXS0102-Q1应该能够将3.3V 信号转换为5V。
谢谢、
Rami