This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:此器件是否可应用于 CAN 接口?

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102-Q1, LSF0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/981555/txs0102-q1-can-this-device-apply-for-can-interface

器件型号:TXS0102-Q1
主题中讨论的其他器件: LSF0102-Q1

尊敬的团队:

MCU 的 TX/RX 为3.3V、但我的客户使用的 CAN 器件无法支持3.3V。

此器件是否可以申请 CAN 接口? 如果没有、您能帮我推荐一个吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些信号具有什么电压和频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sherry、

    您是否正在尝试移动 CANL 和 CANH? 据我所知、CAN 接口是差分接口、遗憾的是、我们的转换器件不支持差分信号。

    谢谢、
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降级器、

    应用场景如下所示、

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sherry、

    好的、如果您仅使用 TXD 和 RXD 引脚、这更像是一种类似于 UART 的串行通信。 看起来电压电平是5V、我相信这里的传输速度相当低(<2Mbs)。 不过、我并不完全确定 CAN 应用中的 TX/RX 频率、因此如果 IIM 出错、请告知我。 否则、对于 TCAN1042、TXS0102-Q1应该能够将3.3V 信号转换为5V。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    数据速率为5Mbps、因为它们使用 CAN FD。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    从 TCAN 数据表中可以看出、RXD 是推挽式、TXD 是漏极开路(带有集成上拉电阻)、因此 TXS 可能无法满足您的需求、因为该器件的漏极开路数据速率限制。 我建议使用 LSF0102-Q1 ISNTE-AD。

    谢谢、
    Rami