This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97:具有2 I/p NAND 配置和一个反相输入的门控振荡器

Guru**** 2516530 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97, SN74LVC1G57, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/985756/sn74lvc1g97-gated-oscillator-with-the-2-i-p-nand-configuration-and-one-inverted-input

器件型号:SN74LVC1G97
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G57TINA-TI

是否有人成功地将  SN74LVC1G97 (或1G57)用作门控振荡器?
因为 TINA 缺少 Spice 模型、所以我无法对其进行仿真。

目标仅为2Hz、即让 LED 闪烁。 我已经仿真了一个74LVC14振荡器正常

提前感谢
Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我看不出为什么你不能这么做-只要你不希望拥有所有精确的振荡器。

    SN74LVC1G97的这种配置可用于:

    您也可以对 SN74LVC1G57执行同样的操作:

    输入阈值将主要控制您的振荡器频率、这些阈值可能会随过程、电压和温度的变化而显著变化:

    我通常会尝试使此类电路中的电阻器小于~500KOhm、以避免泄漏电流和电阻器上的压降问题。

    *已编辑以修复器件型号并将配置与您的请求相匹配(NAND 与)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、我同意您的观点、我也看不到任何原因-我只需要将其提交到 PCB。 嗯、最大的问题是该电阻器的尺寸、我可能会选择330K 最大值、因为 Vcc 可能会变化很大、示波器的精度。 并不重要。

    所有 pspice 模型都迁移到了什么位置? 尽管我要刷新数据库、但链接 nows 指向 Webench 部分中的任何内容。 :-)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我们尚未准备好制作所有可配置逻辑模型-不过、我可以让我团队的建模专家为您准备一个模型。

    您是否正在使用 PSpice for TI?  它保留了一个可直接放入仿真中的更新 TI 模型库。  否则、您可以从产品网站上获取它们-如果有、应该在那里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    请参阅随附的、了解 SN74LVC1G97的 PSpice 模型。

    e2e.ti.com/.../SN74LVC1G97.zip

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、我仍在使用 TINA TI -我注册了 PSpice for TI 并下载了它、但尚未大胆地安装它-在 mo 中具有太多的"过渡级别"! 但我看到乍得 有一个我的模型!

    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您也可以将附加的模型与 TINA 一起使用、只需将.lib 扩展名更改为.cir 即可。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我完全理解--我仍然使用 TINA-TI 做很多事情,但我习惯了 PSpice。

    在该模型上需要注意的一点是,它只是行为性的--它应该能让你很好地了解器件的工作原理,但不要指望它是100%准确的与器件匹配。 我们倾向于在模型中使用"最坏情况"值、因此您可能会在最终设计中看到一些差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得! 很棒… 您的底部抽屉还有什么其他东西?

    我现在正在振荡和选通! 宏并不能轻松实现:"其中 A = IN0、B = IN1、C = IN2"与数据表和 Emrys 发布的示例不同

    现在、如果宏 具有"其中 A = IN2、 B = IN0、C = IN1"、它将与数据表更加一致

    但我现在很摇滚

    谢谢
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您也不会有74LVC1G57呢? 那么、我可以执行 XNOR

    谢谢
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Emrys、那么您会说什么是与 TI Psice 的区别?
    谢谢
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我认为使用 PSpice for TI 的最大优势是它包含模型库、您可以将这些模型放入您的电路中。 我觉得我只是用这个软件擦了表面--我在学校里使用了基于 UNIX 的 Cadence,它非常相似,但有足够的差异,我不断学习如何做事情。 因此、如果我只是想快速完成一些工作、我经常回到 Tina。

    我发现 PSpice 在处理 SPICE 代码方面比 Tina-TI 更加稳健。 它支持一些我们的 Tina 版本不支持的更好的 SPICE 建模技术、但我认为您的普通用户不会进入系统的这些部分。 我花了很大部分时间直接修整 SPICE 模型、而不是围绕这些模型设计系统。

    有一个非常好的视频系列介绍了该软件: https://training.ti.com/pspice-ti-introduction

    我喜欢这些视频的简短介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我成功地把一些东西拉在一起。 请参阅随附的:

    e2e.ti.com/.../2251.SN74LVC1G57.CIR

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chad、我再次回复、因为我看不到我的帖子。 我认为这与 E2E 更新和清除缓存有关(我不想在我最喜欢的浏览器上执行此操作)。

    宏的第171行需要一个括号 mod、一个进或一个出、当我振荡时、似乎对我有效。

    此外、我现在讨论了问题 "其中 A = IN0、B = IN1、C = IN2"

    每一个祝福
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我尝试了 Psice 几个小时… 我仍然喜欢 TINA 的钻头:-)更直观

    每一个祝福
    Tim