This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:"支持向下转换到 Vcc"在数据表中意味着什么?

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/996737/sn74lvc1g32-what-does-supports-down-translation-to-vcc-mean-in-the-datasheet

器件型号:SN74LVC1G32

您好专家、

我对该器件有2个问题。

1、数据表中的最小电源电压"仅数据保持为1.5V"表示可以保持输出状态的最小电压为1.5V? 如果电源电压低于该电压、逻辑将会混乱?

2.数据表中"支持向下转换到 Vcc"的含义是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) 我认为您已走上正确的轨道。 数据保留将使您的数据输出保持在相同状态、而您的输入不会改变。 当您在此 Vcc 范围内开始切换逻辑时、逻辑将会混乱。

    2) 2)该器件在输入端具有过压容限。 也就是说、您可以安全输入的电压与 VCC 无关。 但是、输出将遵循 VCC。  
    因此、正如数据表建议的表格所示、输入电压可高达5.5V、输出将为 Vcc。

    例如、如果我们将 Vcc 保持在3.3V、我们可以输入5V 并看到3.3V 输出。 这将有效地从5V 输入向下转换为3.3Vcc。  

    希望这对您有所帮助!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TI 应用手册-逻辑器件指南(sdyu001ab.pdf)。

    它会告诉您哪些部件具有5V 容差、哪些部件具有总线保持、哪些部件具有部分断电等

    https://www.ti.com/lit/sg/sdyu001ab/sdyu001ab.pdf?ts=1620697139043&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    查尔斯