您好专家、
我对该器件有2个问题。
1、数据表中的最小电源电压"仅数据保持为1.5V"表示可以保持输出状态的最小电压为1.5V? 如果电源电压低于该电压、逻辑将会混乱?
2.数据表中"支持向下转换到 Vcc"的含义是什么?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
我对该器件有2个问题。
1、数据表中的最小电源电压"仅数据保持为1.5V"表示可以保持输出状态的最小电压为1.5V? 如果电源电压低于该电压、逻辑将会混乱?
2.数据表中"支持向下转换到 Vcc"的含义是什么?
谢谢!
您好!
1) 1) 我认为您已走上正确的轨道。 数据保留将使您的数据输出保持在相同状态、而您的输入不会改变。 当您在此 Vcc 范围内开始切换逻辑时、逻辑将会混乱。
2) 2)该器件在输入端具有过压容限。 也就是说、您可以安全输入的电压与 VCC 无关。 但是、输出将遵循 VCC。
因此、正如数据表建议的表格所示、输入电压可高达5.5V、输出将为 Vcc。
例如、如果我们将 Vcc 保持在3.3V、我们可以输入5V 并看到3.3V 输出。 这将有效地从5V 输入向下转换为3.3Vcc。
希望这对您有所帮助!
Rami
请参阅 TI 应用手册-逻辑器件指南(sdyu001ab.pdf)。
它会告诉您哪些部件具有5V 容差、哪些部件具有总线保持、哪些部件具有部分断电等
查尔斯