Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, SN74AXC4T774
主题中讨论的其他器件:LMK04821、 SN74AXC4T774
你(们)好
我的应用是从3.3V 器件(LMK04821)转换到1.8V FPGA。 转换是在 SPI 总线上进行的、但我注意到 LMK04821在 SDIO 引脚上只有500uA 的驱动强度。
该驱动强度的性能限制是多少?
如果不可行、您可以建议使用合适的转换器。 最大时钟速度为20MHz。
谢谢
Ken
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, SN74AXC4T774
你(们)好
我的应用是从3.3V 器件(LMK04821)转换到1.8V FPGA。 转换是在 SPI 总线上进行的、但我注意到 LMK04821在 SDIO 引脚上只有500uA 的驱动强度。
该驱动强度的性能限制是多少?
如果不可行、您可以建议使用合适的转换器。 最大时钟速度为20MHz。
谢谢
Ken
您好 Ken、
TXB 转换器与所有自动双向转换器一样,需要一个驱动器来对其进行过功率-驱动强度只有500uA,器件可能会在一种状态下“被占用”,无法切换。
我建议使用 SN74AXC4T774进行3.3V 至1.8V SPI 转换。 该器件允许在每个通道上单独选择方向、并避免了与自动双向电压转换器相关的所有问题。 SPI 总线通常在一个方向上有3个信号、在另一个方向上有1个信号、无需改变方向。