请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0108 主题中讨论的其他器件:LMK04821、 SN74AXC4T774
你(们)好
我的应用是从3.3V 器件(LMK04821)转换到1.8V FPGA。 转换是在 SPI 总线上进行的、但我注意到 LMK04821在 SDIO 引脚上只有500uA 的驱动强度。
该驱动强度的性能限制是多少?
如果不可行、您可以建议使用合适的转换器。 最大时钟速度为20MHz。
谢谢
Ken