This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:输入驱动强度小于2mA

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/924961/txb0108-input-drive-strength-less-than-2ma

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:LMK04821、 SN74AXC4T774

你(们)好

我的应用是从3.3V 器件(LMK04821)转换到1.8V FPGA。 转换是在 SPI 总线上进行的、但我注意到 LMK04821在 SDIO 引脚上只有500uA 的驱动强度。

该驱动强度的性能限制是多少?

如果不可行、您可以建议使用合适的转换器。 最大时钟速度为20MHz。

谢谢

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    TXB 转换器与所有自动双向转换器一样,需要一个驱动器来对其进行过功率-驱动强度只有500uA,器件可能会在一种状态下“被占用”,无法切换。

    我建议使用 SN74AXC4T774进行3.3V 至1.8V SPI 转换。 该器件允许在每个通道上单独选择方向、并避免了与自动双向电压转换器相关的所有问题。 SPI 总线通常在一个方向上有3个信号、在另一个方向上有1个信号、无需改变方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、由于响应速度慢、我后来发现 LMK4821支持4线 SPI、因此可以更轻松地解决问题。 最后在 MISO 线路上添加了一个缓冲器、因为我们的设计过于先进、现在无法更改、但将来我会考虑使用不同的转换器。

    谢谢

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    感谢您的告知。 随时回来!