Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17-Q1
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/759766/sn74lvc2g17-sn74lvc2g17
器件型号:SN74LVC2G17我正在计算 SN74LVC2G17-Q1的功率耗散,需要了解器件的工作电流。
此外、您是否有任何计算数字 IC 功率耗散的应用手册、请发送。
此致、
Siddharth Sangam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17-Q1
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/759766/sn74lvc2g17-sn74lvc2g17
器件型号:SN74LVC2G17我正在计算 SN74LVC2G17-Q1的功率耗散,需要了解器件的工作电流。
此外、您是否有任何计算数字 IC 功率耗散的应用手册、请发送。
此致、
Siddharth Sangam
数据表中提供了上述这些值。
我正在设计输出电流为100uA 的电路。
如果信号频率为50kHz、我需要计算其功率耗差
使用应用手册进行设计注意事项
根据 应用手册、必须考虑 VCC =5V ICC = 10uA 的奎斯特电流。
c.根据数据表、PD = 21pF
C.L = 50pF
输入频率 fi = 50kHz
输出频率= 50kHz
因此、通过上面的计算、我将获得0.05mW 的功率耗散。
这是使用应用手册进行计算后得出的值。
您能不能检查它是否正确、或者在使用2通道和仅使用单通道时、建议如何计算功率耗偏。
Siddharth Sangam
嘿、Siddharth、
感谢您提供的详细信息-现在我可以提供帮助。
您的方程式缺少几个东西。 所需的一切都包含在我链接的应用报告和数据表中、加上您提供的值。
5V 时的静态功率由等式3给出:
P_S = V_CC * I_CC = 5 * 10uA (最大值)= 50uW (最大值)
V_CC =5V 、C_L = 50pF、N = 2 (切换通道数)、F = 50kHz 时的动态功率
瞬态功耗通过公式4算出:
P_T = C_PD * V_CC^2 * F * N = 52.5uW
电容负载功耗通过公式5算出:
P_L = C_L * V_CC^2 * F * N = 125uW
总动态功率通过公式7算出:
P_D = P_T + P_L = 52.5uW + 125uW = 177.5uW
总功耗通过公式10算出:
P_TOT = P_STATIC + P_DYNAMIC = 50uW + 177.5uW = 227.5uW
如果您想进一步、我们可以计算出器件在该额定功率下的预期温升。
温度变化由 R_J ü θJA 和器件消耗的功率决定。 我将使用最坏的 R_M θJA Ω、 即使用 DSF 封装的300C/W。
Δ T = θJA Δ T * P_TOT = 300C/W * 0.0002275 W = 0.06825 C
因此、如果您在40C 下运行器件、您可以预计结温大约为40.06825 C。 这并不奇怪、因为通过单个 CMOS 逻辑门传输信号所需的功耗很低。
您好 Siddharth、
我明白了。 您不是使用该器件将信号驱动到 CMOS 输入中、而是使用该器件提供直流电流、可能是向 LED 提供电流?
IO = 4mA 的直流输出电流将使电源电流增加4mA、但 VCC * IO 不会增加功耗。
正确的功率计算是:
Pdiss = ICC * VCC +(VCC - VOH)* IO
请注意、VOH 取决于输出电流。 只在输出上使用 p-FET 的导通状态电阻近似值可能更容易、因此不使用 PDC = V*I、而是得到 PDC = I2 R
LVC 系列的 Ron 可估算为15欧姆(典型值)、因此更简单的公式为:
Pdiss = ICC * VCC + I2 * 15