This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:SN74LVC2G17

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/759766/sn74lvc2g17-sn74lvc2g17

器件型号:SN74LVC2G17

我正在计算 SN74LVC2G17-Q1的功率耗散,需要了解器件的工作电流。

此外、您是否有任何计算数字 IC 功率耗散的应用手册、请发送。

此致、

Siddharth Sangam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、欢迎参加论坛!
    有关计算在快速边缘和一致频率下运行的典型 CMOS 器件功耗的详细信息、请访问 :www.ti.com/.../scaa035b.pdf

    这不包括有关当慢速边沿或输入信号保持在阈值附近时会发生什么的信息--这是操作施密特触发缓冲器的常用方法。 如果您能为我提供有关您的应用的一些详细信息、我可以尝试帮助您估算功耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供应用手册的回复。

    (使用应用手册公式的功率耗散以微瓦为单位-需要确认)

    因此、我还需要器件工作电流进行分析。

    请提供。

    此致、

    Siddharth Sangam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、
    这话什么意思? 数据表中提供了所有必需的值。 您在查找特定值时遇到问题吗?

    您没有为我提供任何值或公式,因此我无法帮助...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中提供了上述这些值。

    我正在设计输出电流为100uA 的电路。

    如果信号频率为50kHz、我需要计算其功率耗差  

    使用应用手册进行设计注意事项

    根据 应用手册、必须考虑 VCC =5V ICC = 10uA 的奎斯特电流。

    c.根据数据表、PD = 21pF

    C.L = 50pF

    输入频率 fi = 50kHz

    输出频率= 50kHz

    因此、通过上面的计算、我将获得0.05mW 的功率耗散。

    这是使用应用手册进行计算后得出的值。

    您能不能检查它是否正确、或者在使用2通道和仅使用单通道时、建议如何计算功率耗偏。

    Siddharth Sangam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Siddharth、

    感谢您提供的详细信息-现在我可以提供帮助。

    您的方程式缺少几个东西。 所需的一切都包含在我链接的应用报告和数据表中、加上您提供的值。

    5V 时的静态功率由等式3给出:   

    P_S = V_CC * I_CC = 5 * 10uA (最大值)= 50uW (最大值)

    V_CC =5V 、C_L = 50pF、N = 2 (切换通道数)、F = 50kHz 时的动态功率

    瞬态功耗通过公式4算出:

    P_T = C_PD * V_CC^2 * F * N = 52.5uW

    电容负载功耗通过公式5算出:

    P_L = C_L * V_CC^2 * F * N = 125uW

    总动态功率通过公式7算出:

    P_D = P_T + P_L = 52.5uW + 125uW = 177.5uW

    总功耗通过公式10算出:

    P_TOT = P_STATIC + P_DYNAMIC = 50uW + 177.5uW = 227.5uW

     


    如果您想进一步、我们可以计算出器件在该额定功率下的预期温升。

    温度变化由 R_J ü θJA 和器件消耗的功率决定。 我将使用最坏的 R_M θJA Ω、 即使用 DSF 封装的300C/W。

    Δ T = θJA Δ T * P_TOT = 300C/W * 0.0002275 W = 0.06825 C

    因此、如果您在40C 下运行器件、您可以预计结温大约为40.06825 C。  这并不奇怪、因为通过单个 CMOS 逻辑门传输信号所需的功耗很低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我想说的是,如果我们使用直流信号(零频率)。
    然后、动态功率耗散将为零。
    只有静态功率耗散才会存在。

    但静态功率也以微瓦为单位。

    需要了解考虑输出电流 I.o = 4mA 时的确切计算、功率耗散是多少。

    如上公式所示、不考虑输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    我明白了。 您不是使用该器件将信号驱动到 CMOS 输入中、而是使用该器件提供直流电流、可能是向 LED 提供电流?

    IO = 4mA 的直流输出电流将使电源电流增加4mA、但 VCC * IO 不会增加功耗。

    正确的功率计算是:

    Pdiss = ICC * VCC +(VCC - VOH)* IO

    请注意、VOH 取决于输出电流。 只在输出上使用 p-FET 的导通状态电阻近似值可能更容易、因此不使用 PDC = V*I、而是得到 PDC = I2 R

    LVC 系列的 Ron 可估算为15欧姆(典型值)、因此更简单的公式为:

    Pdiss = ICC * VCC + I2 * 15