Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TXB0106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0106 主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S、
您好!
我使用 TXB0106在3.3V 和5V 之间进行电压转换。 但波形不正确。 TMS320F28377S 的 GPIO63 直接连接到 TXB0106的3.3V 侧。 TXB0106的5V 侧未连接任何东西。 如果您能给我一些建议、我将不胜感激。 谢谢。
此致、
John
3.3V 侧波
5V 侧波形
原理图