This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:TXB0106电压漂移在3.3V 和5V 之间 isn#39;t 校正

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/792155/txb0106-txb0106-voltage-shift-isn-t-correct-between-3-3v-and-5v

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S

您好!

我使用 TXB0106在3.3V 和5V 之间进行电压转换。 但波形不正确。  TMS320F28377S 的 GPIO63 直接连接到 TXB0106的3.3V 侧。 TXB0106的5V 侧未连接任何东西。 如果您能给我一些建议、我将不胜感激。 谢谢。

此致、

John

3.3V 侧波

5V 侧波形

原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该波形看起来好像电容负载过高、即大于其设计的70pF。

    您说过、5V 引脚未连接到任何器件。 但在测量时、是否有任何长电缆或连接器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何电缆连接到连接器。 我使用示波器探针直接测量连接器的引脚。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    示波器探针上的设置是什么?
    是50欧姆还是 Hi-Z? 示波器探头加载或探头设置(10x 或1x)是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    请参阅此主题、了解有关行为的可能线索。

    e2e.ti.com/.../2841042
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    在1X 设置中、示波器探头为50欧姆。 谢谢。

    此致、

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您需要将示波器设置更改为10Mohm (最小值)、并尽可能更改为10X 探头、从而减少寄生电容负载。