Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245, SN74AXC4T774, SN74AXC4T245, TCAN4550, ISO1042
主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T245、 SN74AXC4T774、 SN74AXC4T245、 TCAN4550、 ISO1042
尊敬的 TI 团队:
我需要一个电压转换器 IC 来将1.8V 转换为3.3V、反之亦然、UART 线路。 我从 TI 网站上选择了 TXS0108EPWR。
我有另一个接口 SPI、在该接口中、我同样需要电压转换。
那么、请确认 TXS0108EPWR 是否可与 SPI 线路搭配使用?
等待您的快速回复。
谢谢。
Manjunath (硬件设计工程师)
克里瓦维技术有限公司