This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108EPWR 电压转换器

Guru**** 2580785 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245, SN74AXC4T774, SN74AXC4T245, TCAN4550, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/841578/txs0108e-txs0108epwr-voltage-translator

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T245SN74AXC4T774SN74AXC4T245TCAN4550ISO1042

尊敬的 TI 团队:

我需要一个电压转换器 IC 来将1.8V 转换为3.3V、反之亦然、UART 线路。 我从  TI 网站上选择了 TXS0108EPWR。

我有另一个接口 SPI、在该接口中、我同样需要电压转换。

那么、请确认 TXS0108EPWR 是否可与 SPI 线路搭配使用?

等待您的快速回复。

谢谢。

Manjunath (硬件设计工程师)

克里瓦维技术有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 转换器具有速度和输出负载限制(请参阅数据表)。

    UART 和 SPI 使用单向信号、因此通常最好将转换器与 SN74AVC2T245或 SN74AXC4T774等实际缓冲器配合使用。

    每个方向有多少个信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我需要针对以下接口的 b/t 1.8V 和3.3V 转换器:

    UART1 (TX 和 RX)

    UART2 (TX 和 RX)

    3. SPI (MOSI、MISO、CLK、芯片选择)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在一个方向上需要5条线、在另一个方向上需要3条线。 哪一个是1.8V 或3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到上述原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图未显示方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪一个使用1.8V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、它是一个错误的文件。

    请找到以下文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Manjunath、

    强烈建议将 SN74AXC4T774用于 SPI 协议、将 SN74AXC4T245用于两个 UART 信号。

    TXS 器件的方向感应电路可能会很不准确、因此如果信号像 UART 和 SPI 信号这样单向、最好不要使用此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦、

    这两个部件都处于活动状态?

    它在 mouser 中显示"订购"为0 (我们通常从 proto 的 mouser 购买)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在 TI 网页上显示它们处于活动状态、则表示它们正在生产中。

    如果 Mouser 订单上的商品数量为0、则他们不知道他们是否会在近期内将库存售罄。 (AXC 器件相对较新、因此它们没有太多可预测未来需求的历史。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

    现在、我将开始设计并向您分享原理图以供审阅、敬请支持。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、TI 是否具有具有具有 SPI 独立解决方案的 CAN 控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 需要另一个 SPI 器件进行通信、因此我不理解您为什么将其称为"独立"。

    TCAN4550 (-Q1)是一款具有 SPI 的 CAN 控制器和收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要隔离式 CAN 收发器、因此我们为此选择了 ISO1042 IC、

    我们有一个 LTE CAT M1 SOC 模块、该模块将是主控制器、因此现在我需要 b/w SOC 模块和隔离式 CAN 收发器中的 CAN 控制器。

    请查找以下文档以供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 生产具有集成 CAN 控制器的微控制器和具有集成收发器的 CAN 控制器。

    但据我所知、只有 Microchip 可实现独立的 CAN 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的支持。

    这解决了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更新了同一 CAN 接口的原理图、

    请您查看硬件电路并分享您对其的评论。

    该电路还包含 Microchip 独立 CAN 控制器。

    谢谢

    Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我已更新  了设计中的 UART 和 SPI 电压转换器、并随附了这些文件。

    请查看电路并分享您对此的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    您的原理图看起来不错。 出色的电源去耦、所有方向都针对您的通信协议进行了适当设置。 我很高兴您能获得完成设计所需的一切!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论、

    实际上、我忘记了为不同的直流电源添加隔离。 我请求您建议如何在我的设计中为直流电源添加隔离器件。

    请找到我们项目的以下功能方框图、并推荐用于隔离直流电源的器件。

    我已经介绍了 CAN 隔离式收发器 ISO1042BQDWRQ1的参考设计、其电路图如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    我不支持这些器件。 我建议使用列出的相应器件开始新的主题、以便您的问题进入相应的产品线。