Other Parts Discussed in Thread: TXB0102
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/856908/buffer-recommendation
Thread 中讨论的其他器件:TXB0102你(们)好
我的客户希望通过一个或两个缓冲器实现双向信号电平转换:
第一个信号:VIN 3.3V 转换为 Vout 5V。
第二个信号:VIN 5V 转换为3.3V 输出电压。
2.两个信号的最大频率可以是20m,所以客户担心同一缓冲区中的两个高频信号会导致 EMC 问题和干扰。我们是否有这样的高频信号和 EMC 干扰缓冲器设计或模型?
3.我没有找到 采用施密特触发器的开漏输出的缓冲器 GPN、您能帮我进行双击吗?
此致、
黄威斯利
电子邮件:wesley-huang@ti.com