This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 原理图审阅

Guru**** 2583555 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737047/schematic-review

器件型号:SN74LVC1G74

您好!

   我的设计如下所示、但无输出、VCC 和 VIN 是正常的。

   您能在我的原理图中给我一些建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、
    我真的不能说出这个小范围镜头的情况--你能提供包括计时和电压设置在内的完整范围镜头吗?

    从您提供的微小片段中可以看出、输入在大约 Vcc/2处暂停、这对于 SN74LVC1G74等 CMOS 器件而言非常糟糕。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已经更新了波形。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、Wu、
    在有效信号上,我可以清楚地看到时钟输入在大多数上升沿以大约1/2*Vcc 的频率停止约50-100us。 对于 CMOS 器件、这是_非常糟糕_。 它将导致过多的电流、热量、振荡、并可能损坏器件。

    在"invalid signal (无效信号)"示波器屏幕截图中、我无法真正判断发生了什么情况。 您的时间刻度为500us、此器件在10ns 内响应。 您能否放大时间刻度并查看输出触发时发生的情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    关于您的一个答案、您建议的最大 VCC 电压是多少?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    我不知道我的答案是什么、但我很乐意为您提供。

    数据表显示了建议运行条件表中的建议最大电源电压:

    我认为您可能需要的信息位于此处:  

    [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?