This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0101:上电时输出有毛刺脉冲

Guru**** 2382760 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/712401/txb0101-output-have-glitch-when-power-on

器件型号:TXB0101

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们发现某些电路板 TXB0101输出 在上电时出现毛刺脉冲、但某些电路板没有这 种现象

我们的原理图如下所示、您能否帮助检查这是否 是 IC 特性?

我们是否需要在设计中注意任何事项?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成
    我已通知我们的翻译专家、他应在接下来的24小时内与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、

    OE 以 Vcca 为基准、有2个连接、一个与 Vccb 连接、另一个与 Vcca 通过上拉电阻连接。
    是否安装了 R635电阻器?
    毛刺脉冲不是器件的特性。 此外、您还提到、在某些电路板上未观察到这种情况、但在某些电路板上看到这种情况表明也不是预期的。
    其他电路板是否也具有相同的加电顺序和类似的 RES 配置?
    如果您先为 Vcca 加电、是否会出现这种干扰?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复

    请参阅以下更新

    Q:OE 以 Vcca 为基准、有2个连接、一个与 Vccb 连接、另一个与 Vcca 通过上拉电阻连接。 R635电阻器是否已安装

    答:R635未填充、仅 R634已填充。

    Q:毛刺脉冲不是器件的特性。 此外、您还提到、在某些电路板上未观察到这种情况、但在某些电路板上看到这种情况表明也不是预期的。
    其他电路板是否也具有相同的加电顺序和类似的 RES 配置?

    A:正常电路板上的加电序列与电路板上有毛刺脉冲相同、

    问:如果您先为 Vcca 加电、是否会出现这种干扰?

    答:我们不能更改它,因为它遵循 Intel APL 开机顺序,此外,我还可以找到下面的说明,它不应该有开机顺序,您能帮助再次检查吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、明白了。

    是的、该器件的设计方式使其不需要任何电源定序、因此任何电源都可以首先斜升。

    这两个器件是来自同一批次还是不同批次、因为不同电路板上电速度相似时的行为是不同的?

    为了实现无干扰、电路板上还可以更改哪些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    两个器件都来自同一批次。

    我们需要与 TI 一起检查加电干扰是否正常,因为该干扰信号将触发 GE 的看门狗。

    如果这种干扰不正常,您能否帮助确定两台设备之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    还请提供正常工作设备的范围、以供我们参考?
    另一个电路板的制造流程是否不同、没有毛刺脉冲?
    请告诉我器件的顶部标记。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    更新如下

     

    制造流程始终相同。

    2、电路板出现毛刺问题、我们替换了 TXB0101DCKR、然后毛刺消失。

    3.生产日期代码完全相同:1731。 在我们更换的原始异常电路板和 IC 上。

    4.我手头没有正常的板,但已证实正常板上没有毛刺脉冲。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉、推送了、  

    实际上、我们 只想与 TI 再次确认我们的设计是否正常??

    如果可以、我可以关闭此案例、并将其视为 IC 质量问题。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,舒成

    我看不到您在此处所示的原理图中存在的设计问题。