This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
当输入悬空时、客户请求有关输出状态的数据。
例如,如果 A1在输入状态时浮动,B1状态如何?
客户希望产品具有同等的浮动性能。
其他查询
是否有用于 EMMC 的专用电平位移 IC?
如果是、请推荐。
查尔斯
1.请详细说明问题,我无法理解。
2、3。 没有 OE 或 EN 引脚没有内部上拉或下拉电阻器。
1) 1) A B 端口关闭。
2) 2)由于 Vcca/Vccb 断开、A B 端口断开并关闭
3) OE 为低电平且电源通电时、A/B 将保持最后一个保持状态。
我想仔细检查您的答案
我不理解最后保留状态的含义。
"最后保留状态"是否为断电前的状态?
如果产品首先安装在电路板上、当 OE 为低电平时、端口 A 和 B 的状态是什么?