This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
当输入悬空时、客户请求有关输出状态的数据。
例如,如果 A1在输入状态时浮动,B1状态如何?
客户希望产品具有同等的浮动性能。
其他查询
是否有用于 EMMC 的专用电平位移 IC?
如果是、请推荐。
查尔斯
OE 引脚在低电平时通过断开<->B 连接将两个 IO 端口置于 HiZ 中。 将其绑定到高电平将启用正常运行。
OE 引脚为高电平=正常运行-> Vcca 和 Vccb 之间的电平转换
OE 引脚为低电平= A 和 B 端口上的高阻抗、保持最后已知状态。
感谢您的 SUPPROT。
我还有一些问题。
1.当通电状态为低电平时、OE 引脚处于低电平、A 和 B 的初始状态是什么?
-0V 或 VCCA (B)或未知?
2. TXB0104的 OE 引脚是否具有内部上拉或下拉电阻器。
LSF0108的 EN 引脚是否具有内部上拉或下拉电阻器?
谢谢,
查尔斯
1.请详细说明问题,我无法理解。
2、3。 没有 OE 或 EN 引脚没有内部上拉或下拉电阻器。