This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:OE 和干扰

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/678441/txs0108e-oe-and-glitch

器件型号:TXS0108E

尊敬的 TI 支持:

启用 OE 时、我们捕获了 VCCA IO 侧的毛刺脉冲。

条件:

1、VCCA 为1.8V、OE 通过4.7K 上拉至1.8V;VCCA IO 连接至可耐受1.8V 电压的 IC IO;

2. VCCB 为3.3V,所有 VCCB IO 均连接至具有3.3V 容差的 CPLD IO;

3. VCCB 3.3V 优先启动;

4.1.8V 和 OE 产生的压摆率为1.8V/3ms。  

5. OE 出现时,毛刺脉冲最高为520mV,持续时间为1ms。

您能否帮助分析导致干扰的原因以及解决方案?

谢谢、

-Wei

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、
    您能否提供干扰期间输入/输出的示波器截图以及显示所有器件都连接到 I/O 引脚的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复。

    毛刺脉冲波形和原理图如下所示。  

    毛刺脉冲来自 VCCA IO 侧、在毛刺脉冲期间、VCCB IO 侧通过 CPLD 驱动0伏电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    所示的操作是在启动期间、如果 OE 引脚未被拉至低电平、我将看到的操作。

    以下是 TXS 器件的简要方框图:

    当电源为0V 时、器件处于"Ioff"模式、这意味着所有输入都处于高阻抗状态、上拉电阻器(以黄色突出显示)被禁用。  一旦电源上升到0V 以上、I/O 引脚不再处于高阻抗状态、上拉电阻器将导致引脚上的电压上升至电源。

    当电源电压足够高、可以为器件的内部逻辑供电(以黄色突出显示)后、可以再次将引脚驱动为低电平。

    请注意、我们建议在启动期间将 OE 保持在低电平。 从数据表的第11节中:

    为了确保输出在上电或断电期间处于高阻抗状态、OE 输入引脚必须通过下拉电阻器连接至 GND、并且在 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定之前不得启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复。

    我们按照指导将 OE 驱动为低电平、直至 VCCA 1.8V 有效、但在高达1.8V 时、干扰更严重。 520mV 之前的电压。

    下面是 VCCA 1.8V 和 VCCA IO 之间的2个波形;OE 和 VCCA IO。

    您能否帮助检查干扰为何更严重? 它是否与 VCCA 1.8V 缓慢上升时间(3ms)相关?

    谢谢、

    -Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、
    我已要求我们的翻译专家查看此案例、看看我是否不正确。 根据您的测试数据、OE 似乎没有像我之前想象的那样断开上拉电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wei Liu、

    OE 引脚将上拉电阻器与 IO 端口断开。 发送的范围似乎表明器件在电源斜升时存在干扰。
    Vccb 的状态是什么? 它是否已经稳定、随 Vcca 一起升高或升高?
    是否可以先尝试为 Vcca 加电、然后再为 Vccb 加电(如果尚未加电)
    此外、如果输入悬空、请尝试使用非常弱的下拉电阻(100K)、以确保在功率斜升期间为低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!
    VCCb 3.3V 在 VCCa 斜升之前已经稳定。
    根据电路板上电序列、VCCb 3.3V 是第一个上电电源轨。
    因此 VCCa 必须在 VCCb 之后加电。
    VCCa IO 侧与 IC 进行点对点连接、很难焊接弱下拉100k 以驱动 VCCa IO 下降。
    IC 中没有达到1.8V (与 VCCA 共享)的内部上拉电阻器、干扰在与 VCCA 1.8V 相同的时间和上升时间上升。 唯一的方法似乎仍然来自 TSX0108E 电压转换器。
    您可以确认吗?
    谢谢、
    -Wei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    我们进行了3次实验:

    1:驱动 OE 始终低电平(0V)、VCCA IO 引脚与 VCCA 1.8V 一起斜升、并保持高电平为1.8V。
    这意味着 OE 低电平不会禁用内部上拉电阻器。 但通过40k 或4k Ω 上拉? 参见第2个实验。

    2.将 OE 引脚驱动为低电平、直到 VCCA 1.8V 斜升、并为 VCCA IO 引脚添加4.7K Ω 下拉电阻器、毛刺脉冲斜升与 VCCA 相同、但减小至0.2V。 这意味着当 OE 驱动为低电平时、内部40K 欧姆电阻被启用、因此、通过分压器:
    1.8V * 4.7K/(40K + 4.7K)= 0.19V。

    3.在 VCCA 1.8V 之后将 OE 引脚驱动为高电平、VCCA IO 电压变为1V。 这也是由分压器引起的:
    1.8V * 4.7K/(4K + 4.7K)= 0.97V。

    本实验显示数据表第18页"当 OE =低电平时禁用 RLUA 和 RLUB "需要进一步验证。

    您能否帮助您进行核实并告知我们您的反馈?

    谢谢、
    -Wei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、

    感谢您提供的其他信息。
    1) 1)您是否确认一旦 Vcca 电源启动且稳定、将 OE 从高电平更改为低电平(禁用 IO 端口)、这是否还会通过上拉电阻导致 IO 端口变为高电平?
    2) 2) IO 端口是否为高电平、即使 Vcca 电源电压升高、OE 引脚为低电平?

    我正在尝试弄清楚这是启动期间的瞬时干扰还是正常运行期间的持续干扰。
    我还查看了数据表电气规格 w.r.t IOZ、其中在禁用 OE 时测量 IO 端口电流、并且整个温度范围内的最大值为2uA 表示上拉电阻器已断开连接。

    同时、我还将与我们的设计人员核实 OE 的运行情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在实验室中进行了快速检查、并在此处附加了示波器截图。

    设置:

    Vcca = 1.8V

    Vccb= 3.3V

    B1= 3.3V、1MHz 信号

    a1=测量范围

    第一个是启用 OE (高电平)的情况、测量 Ax (A5)引脚以确认它被上拉到 Vcca。

    第二个是禁用 OE (低电平)的情况、测量 A1引脚以确认在未连接内部上拉的情况下是否为高阻态

    第三个是 OE 高电平、测量 A1引脚以查看 B1信号0 -3.3V 信号转换为0 - 1.8V 信号。