请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC8T245 主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245、 SN74LVC2T45
大家好、我的客户在其 BT656 协议电平中使用了 SN74LVC8T245、从3.3V 变为1.8V、但日期将会丢失。 请参阅 CLK 和数据的波形。
测得的频率为74Mhz 和37Mhz、CLK 的振幅不会高达1.8V。 我不确定此器件是否能够在3.3V 至1.8V 范围内支持74Mhz。 我只能在 D/S 中找到 tp 数据 您能帮助在上升和下降时间共享 tr 数据吗? 另请帮助检查随附的波形、谢谢!
CLK CH1输出 CH2输入