This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:3.3V 至1.8V 时可支持75MHz

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74AXC8T245, SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/676978/sn74lvc8t245-could-support-75mhz-when-3-3v-to-1-8v

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245SN74LVC2T45

大家好、我的客户在其 BT656 协议电平中使用了 SN74LVC8T245、从3.3V 变为1.8V、但日期将会丢失。 请参阅 CLK 和数据的波形。

测得的频率为74Mhz 和37Mhz、CLK 的振幅不会高达1.8V。 我不确定此器件是否能够在3.3V 至1.8V 范围内支持74Mhz。 我只能在 D/S 中找到 tp 数据 您能帮助在上升和下降时间共享 tr 数据吗? 另请帮助检查随附的波形、谢谢!

CLK CH1输出 CH2输入

D7_CH1输出 CH2输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rory:

    是否有与此相关的原理图?
    我想知道 IO 端口的负载(电流负载和电容负载)。 测量该值的点。
    探头电容是多少?
    支持75MHz 的器件不应出现问题、但上升时间/下降时间/传播延迟都取决于输出端的电容负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rory:

    对于3.3V 至1.8V 降压转换、您是否会考虑切换到我们新发布的 SN74AXC8T245器件、该器件可支持如此高的数据速率?
    LVC 未经过优化、可在1.8V 电压下运行、但 AXC 和 AVC8T245经过优化、可实现更低的工作电压。
    AXC 和 AVC 都与 LVC 器件引脚相同。
    www.ti.com/.../SN74AXC8T245EVM

    还有一个适用于 AXC8T245的 EVM、可订购并进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    这是在无负载的情况下进行的测试。 如果增加负载、振幅将会更小。

    您能否帮助检查无负载条件下的上升时间/下降时间?

    时钟:

    D7:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    此项目已准备就绪、可供客户使用。 因此、他们可能没有足够的时间来评估新器件。 您说过、支持75MHz 的器件不应出现问题。 请帮您确认我发送给您的信号吗? 上升时间/下降时间是否与我们的器件匹配? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Rory

    CLK 信号似乎被重载、因此与 D7信号相比振幅更小。 CLK 信号似乎也被扇出到其他器件、这可能会导致这种情况。
    这是否会导致接收器侧发生故障(不识别为高电平信号)?
    我找不到 SN74LVC8T245数据表中提到的数据速率支持、但我了解了 SN74LVC2T45器件、其中提到1.8V 转换为75Mbps、即~37Mhz。
    AXC 或 AVC 支持更高的数据速率(根据数据表可达170Mbps)
    正如我在这里提到的、在低电压下、LVC 未进行优化(没有足够的驱动强度、保持上升/下降时间以支持高速)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    CLK 为74Mhz、D7信号为37Mhz。 因此、我认为这就是为什么您说它似乎负载很重的原因。 您是否意味着最高速度的 LVC 器件可以支持37Mhz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rory:

    在1.8V 驱动电压下、最高速度 LVC 可支持~38Mhz。
    它可以在3.3V 或更高的电压下支持更高的数据速率(在更高的电压下具有更高的驱动强度)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreya、

    明白了。 谢谢!

    BR、
    Rory