This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:如果电压上升至0.15V、则存在输出误差的风险

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/703034/txs0108e-risk-of-output-error-if-voltage-rises-to-0-15v

器件型号:TXS0108E

大家好、团队、

我的客户对 TXS0108E 有一个问题。 VIL 非常低、数据表中的最大值约为0.15V。 在客户电路板上、电压降至0V 后、峰值为0.15V 的小幅上升。

这是否会给 TXS0108E 输出带来风险?

2.如果存在风险,那么 VIH 的最大电压应该是多少?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    由于 TXS 是基于开关的器件、因此数据表中定义了 VIL、以便 TXS 的输出电压保持在特定电平以下、并具有指定的 IOL 负载电流。
    我不认为超过0.15V 的信号上升会影响 TXS 的输出、从而意外触发接收器。

    请参阅此处有关影响 TXS 音量的因素的应用手册:
    www.ti.com/.../scea056.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你