请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0108E 大家好、团队、
我的客户对 TXS0108E 有一个问题。 VIL 非常低、数据表中的最大值约为0.15V。 在客户电路板上、电压降至0V 后、峰值为0.15V 的小幅上升。
这是否会给 TXS0108E 输出带来风险?
2.如果存在风险,那么 VIH 的最大电压应该是多少?
谢谢。
Johnny
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.